欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型模具的维修、维护

  • 2023.06.12 16:09:57
  • 米思米
  • 2293

对于延长模具的使用寿命、防止因模具损坏造成金钱和时间损失来说,维护至关重要。此外,当模具损坏时,通过采取适当的措施可将损坏降至最低。在本期讲座中,我们将对损坏的种类与修复方法、模具的抛光方法等予以讲解。

·         模具损坏与维修方法

o    模具损坏的种类

o    模具相关问题的应对处理方法

·         模具的抛光方法

o    模具抛光流程

o    模具抛光要点


模具损坏与维修方法

模具损坏的种类


模具是制造成型制品所不可或缺的,且其价格昂贵。如果模具损坏而无法使用,将会造成大量的金钱和时间损失。不要造成模具损坏当然是最好的情况,但要彻底排除故障并不容易。当遭遇损坏问题时,请采取适当措施将损失降至最低。损坏的类型主要有以下3种。

表1. 模具损坏的主要种类

损伤

磨损

断裂

划伤等因使用过程中的问题而造成的损坏

销钉磨损等长期使用过程中发生的损坏

销钉折断、模具磨损等因结构和处理方法问题造成的损坏

由于会导致模具无法使用,所以必须从根源上予以解决

注塑成型模具的维修、维护注塑成型模具的维修、维护注塑成型模具的维修、维护

损坏必然有其诱因,需要找出原因,以避免同样的损坏反复发生。特别是在销钉折断等严重问题的情况下,必须采取重新审视模具结构、销钉材质等根本性的对策。为了重新开始生产,有必要采取临时措施,但为了防止其再次发生,我们应该在生产的同时解决问题。

模具相关问题的应对处理方法


最安全的处理方法,是委托模具制造商修理。他们对模具的结构了如指掌,处理故障的经验也很丰富,因此能够正确应对处理。已经处理过的问题,很快就能解决。当损坏严重时,请委托给模具制造商维修。当损坏轻微时,由本公司自行维护也是可选的手段之一。由于无需花钱、花时间维修,所以可根据运行状况相应选择。导销、复位销等销钉的磨损属于轻微损坏。销和衬套等滑动部件在使用过程中会逐渐磨损。虽然也可在发现“成型过程中声音发生变化”的迹象时予以更换,但提前与模具制造商确认更换频率更为安全。

如果损坏可以通过更换零件来解决,那么由本公司自行处理也不会有问题。但是,如果没有相关专业技能,就很难处理模具上的大划痕和磨损。当出现这些问题时,如果依然无视问题而继续使用,则问题可能会扩大,所以应尽快与模具制造商协商。

表2.模具严重破损

注塑成型模具的维修、维护

修复划痕的方法有以下几种。如果有所需的设备,也可以在本公司内自行修复。

表3.主要的划痕修复方法

堆焊补焊

堆焊补焊是通过对划痕部分进行堆焊以填充划痕。但是,常规的焊接存在热量进入导致变形的风险,所以选择激光焊接等可以抑制变形的方法。

嵌件修复

嵌件修复是指当孔部位出现划痕时,利用铣床等机加工手段切削后,将嵌件嵌入到扩大后的孔内进行修复的方法。

扩大修复

与嵌件修复类似,这是孔部位被划伤时进行修复的手段。这种方法是将孔重新加工成比原来更大的孔,并根据扩大后的孔改变销的尺寸。

此外,长期使用后出现的生锈以及细小划痕,可通过对模具进行抛光予以应对处理。


模具的抛光方法

模具抛光流程


适时地对模具进行抛光,对于延长模具的使用寿命来说非常重要。如果模具抛光作业全部由模具制造商完成,那么每次都需要花费时间和金钱,所以最好能够在一定程度上由本公司自行应对处理。

模具抛光流程可分为3个工序。

图1. 模具抛光流程

注塑成型模具的维修、维护


按照油石→油石→金刚砂的顺序改变研磨材料进行抛光。由粗粒逐渐变为细粒。

表4.研磨顺序

油石

#180→240→320→400→600→800

砂纸

#800→1000→1200→1500→2000

金刚砂精磨

#1800→2000→3000→4000→6000→8000


模具抛光要点


抛光模具的要点如下所示。

1.       抛光时用尽可能轻的力,用力均匀,以确保打磨均匀。

2.       从边角开始打磨,不要遗漏角落部分。

3.       为防止堵塞,抛光次数为每面10~15次左右,因抛光而产生的粉尘应在每次产生时利用空气吹掉,或用磨削液冲掉。

4.       使用磨削液时,应将其彻底擦净后再进行下道工序。

5.       每次改用更细的抛光磨料时都改变抛光的方向(约70度左右)。

6.       请先确认划痕,将其清除后再进行下一道工序。

7.       油石研磨时,使用棒状油石则能够更加均匀的完成研磨。

8.       砂纸研磨时,是将其贴在抛光用的棍子上完成抛光。

9.       金刚砂抛光时,使用鹿皮或绒布等进行抛光。

10.    应使用磨粒粒度均匀的优质抛光材料。

根据所要求的质量和所需的工时数,抛光模具时的控制要点会在一定程度上发生变化。尤其是关于研磨目数的改变方法,会因模具材料而改变,因此最好在咨询专家的同时寻求最佳方法。

技术资料提供:森吉技研株式会社


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities